结果:找到"10G粗波分复用 CWDM技术 易飞扬通信",相关内容1000条
- WDM波分复用技术:TFF(薄膜滤波)&AWG(阵列波导光栅)介绍
- WDM(WavelengthDivisionMultiplexing)技术是通过在光纤中传输多个不同波长的光信号来扩大光纤传输带宽并提高网络传输能力的一种技术,而TFF(薄膜滤波)和AWG(阵列波导光栅)则是两种常用的WDM技术。1.TFF技术TFF(Thin-filmfilter)技术是一种常用的WDM器件技术之一,也被称为薄膜滤波技术。它利用特殊的薄膜材料的一些光学特性来实现对不同波长的光信号进行分离或复用。薄膜滤波器通常由多个不同厚度的膜层构成,在这些膜层的分布中有一定的规律和特定的反射率,这样可以让特定的波长在薄膜中反射,而其他波长则透过这些膜层,实现了对信号的分离和复用。TFF技术...
- 所属专栏: 技术交流 标签: WDM波分复用技术 发帖人:hycsystem 发帖时间:2023-06-14 14:05:00
- 波分复用对比,CWDM、DWDM、CCWDM有何不同?
- 波分复用(WDM),包括CWDM(粗波分复用)和DWDM(密集波分复用)等。是指将多个不同波长的信号耦合在一条光纤上同时传输。它有复用和解复用器,复用器(MUX)在发送端将多个信号波长合在一根光纤中传输;解复用器(DEMUX)的在接收端将一根光纤中传输的多个波长信号分离出来。波分复用的主要目的是增加光纤的可用带宽,可在不需要铺设更多光纤的情况下通过WDM来扩容,因此被电信公司广泛采用。CWDM和DWDM有什么区别?波长间隔不同CWDM:波长间隔≥20nm,通常采用1470~1610nm的八个波段,间隔20nm,(易飞扬1260nm~1620nm)DWDM:波长间隔<10nm,通常采用1550...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 波分复用 CWDM DWDM CCWDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-06-12 11:24:00
- CWDM光模块:史上最全面的介绍在这里
- 随着光通信的发展,光通信组件也在快速增长中。光模块作为光通信的组件之一,在其中起着光电转换的作用。光模块的种类有很多,常见的有QSFP28光模块、SFP光模块、QSFP+光模块、CXP光模块、CWDM光模块、DWDM光模块等等。每一种光模块都有着不一样的应用场景和作用。而在本文中在,易飞扬通信给大家介绍的是CWDM光模块。CWDM是一种面向城域网接入层的低成本WDM传输技术。从原理上讲,CWDM就是利用光复用器将不同波长的光信号复用至单根光纤进行传输,在链路的接收端,借助光解复用器将光纤中的混合信号分解为不同波长的信号,连接到相应的接收设备。那么,CWDM光模块又是何物?CWDM光模块是一种...
- 所属专栏: 技术交流 标签: CWDM光模块 易飞扬 光通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-05-21 16:54:00
- 易飞扬100GCFPDCO通过国内外设备商测试验证
- 近日,易飞扬公司联合中国、中东等国家的设备商,进行100G相干光传输测试,圆满地完成既定目标测试。此次测试标志着易飞扬公司相干光模块商业化征程的开启,是易飞扬技术发展中的一个里程碑。相干光通信,一直以来是光通信技术制高点。易飞扬秉承光互连设计革新者的理念,于2018年初正式投资进入相干光模块开发,开放性地与上游供应链进行战略合作,在低功耗设计、信号调制模型上进行优化创新,取得了重大成果。目前优化的算法模型支持长距离2000km链路传输。为顺利启动商用,易飞扬于近日邀请国内外相关厂商,在OTN传输设备上进行了联合测试,在兼容性、业务开通和传输性能等方面均取得优异的效果。测试实验也充分验证了当前...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 易飞扬 相干光通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-04-16 17:59:00
- 工业级波分复用模块在5G部署中的应用
- 5G是当下最为热门的话题,从去年开始,全球运营商就已经在自己的网络上测试5G技术;截至2018年11月,全球182家运营商已在78个国家进行了5G试运营和投资。随着5G技术的发展,更高速率的光模块将在更高密度的蜂窝基站上部署,而这给工业级波分产品带来了新的发展机会。由于工业波分模块在5G市场的重要地位,易飞扬(Gigalight)开始着手对高速率工业级波分模块的研制,并取得了一些成果。10G/25G光学器件在5G市场的预测在过去的3G/4GLTE部署中,2.5G/10G光模块占据了主流;而随着5G商业服务和应用的快节奏,尤其是无线前传市场的空前激增,25G光模块的需求也在不断增加。下图是来自...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 易飞扬 光通信 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-03-28 17:30:00
- 什么是DWDM密集型光波复用?DWDM产品有哪些?
- 密集型光波复用(DWDM)是能组合一组光波长用一根光纤进行传送。这是一项用来在现有的光纤骨干网上提高带宽的激光技术。更确切地说,该技术是在一根指定的光纤中,多路复用单个光纤载波的紧密光谱间距,以便利用可以达到的传输性能(例如,达到最小程度的色散或者衰减)。这样,在给定的信息传输容量下,就可以减少所需要的光纤的总数量。可以说,这样的一项技术对于光通信的传输来说,是具有很大的意义的。那么,DWDM的原理是什么呢?它又有哪些的产品应用?在本文中,易飞扬将给大家详细介绍DWDM。DWDM原理在实际操作过程中,为了能够合理的利用单模光纤在1.55pm低损耗区产生的宽带资源,就需要根据不同的频率以及波长...
- 所属专栏: 技术交流 标签: DWDM 密集型光波复用 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-30 14:45:00
- 剖析:10G粗波分复用CWDM技术原理和网络应用
- 什么是波分复用CWDM粗波分复用(CWDM)技术,专为中短距离的网络应用而设计,具有较高的性能价格比,现已应用于许多领域。它是一种面向城域网接入层的低成本WDM传输技术。从原理上讲,CWDM就是利用光复用器将不同波长的光信号复用至单根光纤进行传输,在链路的接收端,借助光解复用器将光纤中的混合信号分解为不同波长的信号,连接到相应的接收设备。在本文中,易飞扬通信将详细剖析10G粗波分复用CWDM技术原理和网络应用。CWDM系统优点CWDM系统的最大的优势在于成本低,其主要表现在器件、功耗、集成度几个方面。1.器件成本低CWDM技术将大大降低建设和运维成本,特别是激光器和复用器/解复用器成本。对于...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 10G粗波分复用 CWDM技术 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-27 15:06:00
- 你对紧凑型粗波分复用器(CCWDM)了解多少?
- CCWDM是在紧凑型自由空间CWDM器件中,多波长光信号由输入光纤进入。在通道端口1,某一波长被介质薄膜滤波器滤出,耦合到接收光纤准直器中,剩下的信号则反射至下一通道端口。波长信道之间的耦合通过走“之”字路线的淮直光线的形式实现。CCWDM是一个集成的光学模块无线光通讯平台这可以显著地改善光学性能,同时降低制造成本,其体积小于传统的CWDM模块的1/4。该系统采用20nm制程和宽带通特性,可用于数据通信/电信网络应用,使用低成本的非冷却激光器。那CCWDM将在4/8/10中使用渠道的扩展端口通道。易飞扬gigalight粗波分复用器(CCWDM)常规类型12&18通道CCWDM模块易...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 紧凑型粗波分复用器 CCWDM 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-20 17:02:00
- 如何区分WDM、CWDM、DWDM和CCWDM模块这四者的区别,各自有哪些优势?
- WDM是波分复用,分为DWDM和CWDM。WDM可以细分为CWDM(稀疏波分复用)和DWDM(密集波分复用)。CWDM的信道间隔为20nm,而DWDM的信道间隔从0.2nm到1.2nm,所以相对于DWDM,CWDM称为稀疏波分复用技术。DWDM是密集波分复用,波段间隔密集(0.4nm或0.8nm),波道数量多,技术要求高,主要使用在干线上,本地网和城域网也大量使用。单波道传输速率高,系统容量大。优势:DWDM光模块间隔较小、需要额外的波长控制器件,它的主要优势在于它是解决线路带宽扩容的最有效的方案。CWDM是粗波分复用,波道间隔宽(20nm),波道数量少(1200~1700nm波道宽度内分部...
- 所属专栏: 技术交流 标签: WDM CWDM DWDM CCWDM 易飞扬 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-20 15:21:00
- 什么是粗波分复用CWDM光模块?有哪些技术产品应用?
- 近年来,波分复用技术在光通信中的应用越加广泛。波分复用WDM是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;在接收端,经解复用器(亦称分波器或称去复用器,Demultiplexer)将各种波长的光载波分离,然后由光接收机作进一步处理以恢复原信号。这种在同一根光纤中同时传输两个或众多不同波长光信号的技术,称为波分复用。而由于波长密度的不同,波分复用技术又分为粗波分复用CWDM和DWDM密集波分复用.今天,易飞扬通信给大家介绍的是粗波分复用CWDM技术。什么是粗波分复用CWDM?粗波分...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 粗波分复用 CWDM光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-02-01 15:16:00
返回